This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:使用 SDRAM 时增加了周期

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589613/ccs-tms320c6713b-increased-cycle-when-using-sdram

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCS 3.1和 TMS320C6713B。

首先、我遇到了这个问题:没有足够的存储器来存储数据。 解决方案是使用 DSK 电路板提供的 SDRAM、这会导致另外一个问题。 当我使用 SDRAM 时、周期增加(与原始周期相乘以大约5)。

我想问的是、我是否可以在不增加周期的情况下使用 SDRAM、或者是否有任何其他优化设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已通知团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    使用 SDRAM 总是会降低性能。 为了移动数据并降低性能下降、您需要将 L1D 和 L1P 和 L1P annd L2配置为高速缓存。 您还可以将 L2配置为器件缓存和 RAM、并从该存储器运行关键代码/数据。
    www.ti.com/.../spru656a.pdf

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢 Rahul 先生。

    此致、
    Michael