This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:单通道用例无法运行

Guru**** 2583135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604003/tda2evm5777-single-channel-use-case-failed-to-run

器件型号:TDA2EVM5777

大家好、

我尝试学习 TDA2X VISION SDK 的用例、并成功推出了适用于多通道的环视用例。

但我无法运行单通道用例、它给了我以下错误。

我按照用户指南介绍了多通道用例并成功了、但我没有找到任何针对单通道的特定使用指南。 因此、我假设它们应该是相同的。

有人可以帮助检查此问题吗? 以及我需要进行何种修改才能启动单通道用例。

谢谢。

云鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunpeng、

    通常、1CH VIP 捕获用例可与 Omnivision 图像报头板、通过柔性电缆的 LI 单成像仪以及与视觉应用板上相应连接器连接的 Aptina 图像报头板配合使用。 另外、请在选择和启动用例之前检查设置的"以配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ewald、

    感谢您的回复。 目前、我使用 SAT0089板连接 TDA2EVM 板、因为我要使用环视用例。 此外、我还在使用 Windows SDK。 我手头没有 Aptina 或 Omvision 图像标题板。 那么、是否可以使用我当前的硬件组件来启动 OpenCV 用例? 我认为 SDK 中的 SAT0089板有一些配置需要更改。

    下面是我的系统概述:

    谢谢。

    云鹏