我已购买 EVMK2G 和相关/推荐的 LCD 模块。
使用 k2g-EVM-Linux-03.03.00.04.img 从 SD 卡引导时、LCD 是否可以开箱即用?
按照 wiki 指南、使用 Windows 将图像放置在 SD 卡上。HDMI 工作正常、因为它显示了 Arago Project 命令提示符。 从 SD 卡引导、在 SW12和 SW13关闭的情况下、LCD 背光会快速打开、然后关闭。 之后、它将保持非活动/关闭状态。
dmesg 显示错误:
- [DRM:OMAP_CRTC_ERROR_IRQ]*错误* LCD:错误:00004000
- [DRM:OMAP_plane_error_IRQ]*错误* gfx:错误:00000040
EVMK2G 修订版本为 D1.3。
BR、Henrik