This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2G:有关 LCD 模块的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593437/evmk2g-question-about-lcd-module

器件型号:EVMK2G

我已购买 EVMK2G 和相关/推荐的 LCD 模块。

使用 k2g-EVM-Linux-03.03.00.04.img 从 SD 卡引导时、LCD 是否可以开箱即用?

按照 wiki 指南、使用 Windows 将图像放置在 SD 卡上。HDMI 工作正常、因为它显示了 Arago Project 命令提示符。 从 SD 卡引导、在 SW12和 SW13关闭的情况下、LCD 背光会快速打开、然后关闭。 之后、它将保持非活动/关闭状态。

dmesg 显示错误:

  • [DRM:OMAP_CRTC_ERROR_IRQ]*错误* LCD:错误:00004000
  • [DRM:OMAP_plane_error_IRQ]*错误* gfx:错误:00000040

EVMK2G 修订版本为 D1.3。

BR、Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    能否发布完整的 bootlog (dmesg)?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试重现错误、但它很少出现。 但是、即使没有明显的 LCD 错误、LCD 显示屏也会保持未激活状态。

    我附加了两个日志文件。

    dmesg_log_1.txt - 有错误

    dmesg_log_2.txt - 无错误

    e2e.ti.com/.../dmesg_5F00_log_5F00_1.txte2e.ti.com/.../dmesg_5F00_log_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将查看这些内容并返回我的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yordan

    我相信我已经找到了液晶屏不能"开箱即用"工作的原因。

    在从我的计算机设置 EVMK2G 至 tftp 引导后、我可以看到它加载了器件树文件"keystone-k2g-evm.dtb"。

    修改 u-boot env finddt/name_FDT 以改用 keystone-k2g-EVM-LCD.dTB、LCD 现在可以工作。

    BR、Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henrik:

    感谢您分享您的解决方案。

    此致、
    Yordan