请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Code Composer Studio
各位专家、您好!
我尝试从 SPI0引导 AM3352、很遗憾、我的原理图中的 SPI0_D0和 SPI0_D1已交换。 是否有方法使其在不修改硬件的情况下工作? 我之前使用过很多 SPI 闪存、除了这次 D0应该是 MOSI、太痛苦了。
谢谢
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.