This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:SPI 引导引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594110/ccs-am3352-spi-boot-pins

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我尝试从 SPI0引导 AM3352、很遗憾、我的原理图中的 SPI0_D0和 SPI0_D1已交换。 是否有方法使其在不修改硬件的情况下工作? 我之前使用过很多 SPI 闪存、除了这次 D0应该是 MOSI、太痛苦了。

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对此没有权变措施。 引脚配置由 ROM 代码完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速响应、虽然这对我来说确实是个坏消息。

    Chris