This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:用于为处理器供电的稳压器选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594034/66ak2h14-regulator-selection-for-powering-the-processors

器件型号:66AK2H14

您好!

在我们的一个新项目中、我们在单个 PCB 中使用5个 KeyStone II 处理器(器件型号:66AK2H14BAAWA24)。

我们计划在整个电路板上为每个电源电压维持一个稳压器、(但不违反所有 IC 的电源定序要求)以优化电路板尺寸。

因此、根据总电流要求、我们选择了如下所示的稳压器:

CVDD_1V0 CVDD_0V95 DVDD_1V8 DVDD_1V5 VDDALV_0V85 DVDD_3V3
UCD74120RVFT  (25A)(5个 IC) TPS53315RGFT (12A)   TPS53318DQP (8A) TPS53315RGFT (12A)   TPS53318DQP (8A) TPS53311RGTT (3A)  
LM10011SD/NOPB (DAC)

我想知道是否还有其他监管机构可以提供更好的性能
减小了外形尺寸、减少了分立式组件并降低了 BOM 成本。

谢谢、此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个稳压器的输入:5V 或12V。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求设计团队在这方面提供帮助。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    请参阅以下主题、您可以在其中找到一个演示文稿、其中在幻灯片10上显示了为多个 K2H 器件供电的优化解决方案。

    e2e.ti.com/.../491380

    此致、
    SENTHIL