请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 您好!
在我们的一个新项目中、我们在单个 PCB 中使用5个 KeyStone II 处理器(器件型号:66AK2H14BAAWA24)。
我们计划在整个电路板上为每个电源电压维持一个稳压器、(但不违反所有 IC 的电源定序要求)以优化电路板尺寸。
因此、根据总电流要求、我们选择了如下所示的稳压器:
| CVDD_1V0 | CVDD_0V95 | DVDD_1V8 | DVDD_1V5 | VDDALV_0V85 | DVDD_3V3 |
| UCD74120RVFT (25A)(5个 IC) | TPS53315RGFT (12A) | TPS53318DQP (8A) | TPS53315RGFT (12A) | TPS53318DQP (8A) | TPS53311RGTT (3A) |
| LM10011SD/NOPB (DAC) |
我想知道是否还有其他监管机构可以提供更好的性能
减小了外形尺寸、减少了分立式组件并降低了 BOM 成本。
谢谢、此致、
Madhu。