请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
O9039A371IZWSRQ1和 O9039A387IZWSRQ1之间有何区别?
由于材料短缺、我们将把 J6的 PMIC 更改为 O9039A371IZWSRQ1。
我们是否可以直接将 PMIC 表单 O9039A387IZWSRQ1更改为 O9039A371IZWSRQ1而无需任何软件更改?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
O9039A371IZWSRQ1和 O9039A387IZWSRQ1之间有何区别?
由于材料短缺、我们将把 J6的 PMIC 更改为 O9039A371IZWSRQ1。
我们是否可以直接将 PMIC 表单 O9039A387IZWSRQ1更改为 O9039A371IZWSRQ1而无需任何软件更改?
谢谢你。
您好、Karl、
感谢您的评论。
OTP 0x71、OTP 0x87之间是否只有 SMPS1/2/3差异?
如果我们为具有 SMPS1/2的分离式 SMPS3放置焊接跳线、是否可以针对 OTP 0x71和0x87进行联合设计?
有关 PMIC 输入电压的其他问题。
我们的客户使用 OTP 0x71设计了 LGA 模块、PMIC 的电源电压为5V。
但我们的载板设计使用 OTP 0x87时的电源电压为3.3V。
除了 SMPS1/2/3的差异外、我们是否可以将电源电压从5V 更改为3.3V?
我是否可以通过邮件将原理图发送给您以供查看?
谢谢你。