尊敬的,
我想根据 Vision SDK TDA2xx (v02.09.00) 用户指南连接 TDA2x 内核中的每个内核、
我根据此文档逐步执行操作。
首先、我按照 本用户指南中所述修改了 GEL 文件 TDA2xx_DDR_config.gel 和 TDA2xx_multicore_reset.gel。
在成功完成.ccxml 配置后、我首先连接了 cortex-A15_0、
但以下信息显示在 cansole 窗口中:
CortexA15_0:GEL 输出:EVE DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPP 0的 PRCM 时钟配置完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>PRCM 配置、用于所有进行中的模块... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>PRCM 所有模块的配置均已完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>DDR3初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:532MHz 的 DDR DPLL 时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:532MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x4C000060
在 IODFT_TLGC=*((unsigned int *)(base_addr+0x60U)[TDA2xx_DDR_config.gel:268]
TDA2xx_RESET_EMIF_params_DDR3_532 (0x4c000000U)[TDA2xx_DDR_config.gel:1473]
在 TDA2xx_DDR3_532MHz_Config ()[TDA2xx_startup_common.gel:43]
在 OnTargetConnect()
您能告诉我这个问题的原因是什么以及如何解决这个问题吗?
是否应该考虑一些硬件建立、例如跳转接头,模式开关, 等等?
此外、我们的电路板是 EVM5777G-03040-00 -Vayu ES2.0 GP EVM
提前感谢
BRS、
门格