This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:使用 CCS 加载无法正常工作、某些内核连接信息出错

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567935/tda2evm5777-load-using-ccs-cannot-work-normally-some-cores-connection-information-is-error

器件型号:TDA2EVM5777

尊敬的,

我想根据 Vision SDK TDA2xx (v02.09.00) 用户指南连接 TDA2x 内核中的每个内核、

我根据此文档逐步执行操作。

首先、我按照 本用户指南中所述修改了 GEL 文件 TDA2xx_DDR_config.gel 和 TDA2xx_multicore_reset.gel。

在成功完成.ccxml 配置后、我首先连接了 cortex-A15_0、

但以下信息显示在 cansole 窗口中:

CortexA15_0:GEL 输出:EVE DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPP 0的 PRCM 时钟配置完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>PRCM 配置、用于所有进行中的模块... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>PRCM 所有模块的配置均已完成! <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:->>DDR3初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:GEL 输出:532MHz 的 DDR DPLL 时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:532MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!


CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x4C000060
在 IODFT_TLGC=*((unsigned int *)(base_addr+0x60U)[TDA2xx_DDR_config.gel:268]
TDA2xx_RESET_EMIF_params_DDR3_532 (0x4c000000U)[TDA2xx_DDR_config.gel:1473]
在 TDA2xx_DDR3_532MHz_Config ()[TDA2xx_startup_common.gel:43]
在 OnTargetConnect()

您能告诉我这个问题的原因是什么以及如何解决这个问题吗?

是否应该考虑一些硬件建立、例如跳转接头,模式开关, 等等?

此外、我们的电路板是 EVM5777G-03040-00 -Vayu ES2.0 GP EVM

提前感谢

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    VSDK 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。


    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    门格

    我怀疑 J-tag 连接。 您是否正在使用频谱数字 XDS560 V2?

    请检查连接到 EVM 的连接器(带有小型 PCB 板的连接器头)、它也可能以 错误的方式实际安装、没有塞子设置以避免错误插入。

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    只需确保在连接之前、您没有在内核上运行任何正确的内容?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju  和 Alex、大家好、

    问题已经解决、可能是一些硬件冲突。

    在 CCS 开发环境下使用 XDS560v2仿真器连接 cortex-A15_0时、主要问题是插槽中的 SD。

    从插槽中拔出 SD 后、连接变为正常状态。

    因为我没有时间浏览 EVM 原理图、您能告诉我硬件冲突的真正原因吗?

    非常感谢 。

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex 和 Shiju、大家好、

    感谢你的答复。

    问题已经解决,也许会发生一些硬件冲突。

    插槽中的 SD 卡导致此现象。

    从插槽中拉出 SD 卡后、连接正常。

    我不是硬件工程师、您能解释一下硬件冲突的真正原因是什么?

    非常感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为电路板已通过 SD 卡中的 MLO 和 Appimage 启动。 现在、当 CCS GEL 函数尝试重新初始化时、可能会导致此故障。

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shiju:

    感谢你的答复。

    如果 SD 卡仍在插槽中、我们不允许通过硬件设置引导 SD、而是根据 TI 视觉 SDK 指南、让 CCS 通过仿真器连接每个内核。

    如果可以、如何配置硬件设置?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否关注 VISION SDK 文档? 通过 JTAG 将映像加载到 IPU 内核上时仍有问题? 您是否配置了正确的引脚设置(请参阅刷写步骤)?

    谢谢
    Alex