This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:CMOS 传感器捕获

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMS320DM642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604036/am5728-cmos-sensor-capture

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMS320DM642

大家好。

我打算将 Sony 和 ON Semiconductor CMOS 传感器连接到 AM5728。

这些传感器具有并行传感器输出。

但 AM5728具有三个视频输入端口。

我知道 TMS320DM642具有行捕获模式、通过使用它、我们可以将 CMOS 传感器连接到它们。

因此、我问这些 CMOS 传感器是否可以通过视频输入端口连接到 AM5728。

感谢您的任何建议。

此致。

Chai Linnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x 技术参考手册修订版 H 的第9节介绍了 VIP 接口。请检查它们是否符合您的传感器要求。