请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: TMS320DM642
大家好。
我打算将 Sony 和 ON Semiconductor CMOS 传感器连接到 AM5728。
这些传感器具有并行传感器输出。
但 AM5728具有三个视频输入端口。
我知道 TMS320DM642具有行捕获模式、通过使用它、我们可以将 CMOS 传感器连接到它们。
因此、我问这些 CMOS 传感器是否可以通过视频输入端口连接到 AM5728。
感谢您的任何建议。
此致。
Chai Linnam