This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:采用 SDDF 的 PRU 4通道电流感应

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602343/am4377-pru-4-channel-current-sense-with-sddf

器件型号:AM4377

您好!

为了控制我们系统中的两个三相电机、PRU-ICSS 需要处理 Σ-Δ 抽取滤波并执行四个电流感应。 (I1u、I1v、I2u 和 I2v)

SDDF 处理通道在以下文档中进行了介绍。

"三个通道用于电流(5、6和7)、通道"1"用于电压(默认情况下禁用)。"

C:\ti\PRU-ICSS-Industrial_Drives_01.00.00.00.00.00.00.00.00\interfaces\sddf\doc\SigmaDelta_am437x_design.pdf

PRU-ICSS 能否仅通过设置驱动程序 API 的参数而不自定义固件或驱动程序源代码来执行四种电流感应?

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    为电压测量而保留的通道可用作第4个电流通道,但该通道没有 过流检测功能。

    当 SDDF 在 连续电流模式下运行时、默认情况下会启用电压通道。 因此、 将有4个通道可用。  

    但是,在触发模式下,电压通道被禁用。

     

    您可以使用连续模式吗?  

     

    在 Current Drives 1.0.0发行版中,pinmux 仅配置 为2个电流通道,在本例中,需要更改 pinmux 设置以支持其他通道。

     

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我想在触发模式下使用 SDDF、并在 PWM 比较达到特定值时启动 SDDF。 此外、我将使用它进行位置检测、而不是过流检测。

    即使我定制驱动器(Cortex-A9软件)并通过 PinMux 启用第3个电流通道、在我的情况下、似乎很难用三个电流值来控制两个电机。 我希望四个电流通道用于触发模式。 如果您有针对 SDDF 的 PRU-ICSS F/W 的更新计划、请告诉我。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazu

    让我与开发团队核实一下。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu

    很抱歉,这项发展计划不久将不会进行。 如果您希望研究实施,驱动程序和固件将随 SDDF 设计文档和 API 指南一起提供在 C:\ti\PRU-ICSS-Industrial_Drives_01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.\cinterfaces\sddf 中。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道。 无论如何都谢谢。

    此致、

    Kazu