This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:原理图检查清单 ADC 更新

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594022/am3352-schematics-checklist-adc-update

器件型号:AM3352

您好!

我认为需要更正有关未使用的 ADC 的原理图检查清单。

processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
如果未使用 ADC ...
将所有 TSC_ADC 端子(VREFP、VREFN、AIN[7:0]、VDDA_ADC 和 VSSA_ADC)连接到与所有 VSS 端子相同的接地端。

而勘误咨询意见显示...

Advisory 1.0.32:
•TSC_ADC AIN 端子未使用:
首选选项是将每个未使用的 AIN 端子连接到 VSSA_ADC
Ω 500k Ω 电阻器。 另一种选择是保留未使用的 AIN 端子
开路、没有任何 PCB 迹线连接到这些端子

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的观察结果不正确。 勘误表建议讨论了存在 VDDA_ADC 和 VSSA_ADC 的情况、而原理图检查清单讨论了 ADC 完全断电的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的确认。

    因此、勘误表仅适用于很少有未使用引脚的情况
    如果我们根本不使用 ADC、那么我们可以将所有 ADC 端子连接到 GND 吗?

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。