请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
我认为需要更正有关未使用的 ADC 的原理图检查清单。
processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
如果未使用 ADC ...
将所有 TSC_ADC 端子(VREFP、VREFN、AIN[7:0]、VDDA_ADC 和 VSSA_ADC)连接到与所有 VSS 端子相同的接地端。
而勘误咨询意见显示...
Advisory 1.0.32:
•TSC_ADC AIN 端子未使用:
首选选项是将每个未使用的 AIN 端子连接到 VSSA_ADC
Ω 500k Ω 电阻器。 另一种选择是保留未使用的 AIN 端子
开路、没有任何 PCB 迹线连接到这些端子
此致
库米