This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:回流焊接温度曲线&组装说明

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603047/tda2eg-soldering-reflow-temperature-profile-assembly-instructions

器件型号:TDA2EG

您好!

是否有任何有关 TDA2Ex 的组装说明文档、以了解我们是否需要处理模板参数、峰值、焊接温度曲线、处理过程等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elanchezhiyan、

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的封装旨在满足 JEDEC 回流标准要求。  此封装在回流焊峰值温度为250C 时的额定电压为 MSL3。  TI 没有该器件的定制回流焊曲线。  我们建议客户遵循符合 JEDEC 标准的回流焊曲线。

     

    http://www.ti.com/lit/an/spraby1/spraby1.pdf

    此致
    Kyle