请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 模块化 AM3358电路板的测试环境如果可以分别在每个 VDDSHV 上以1.8V 或3.3V 的电压供电、则可能需要在 TPS65217C 为 AM3358的所有其他电源(包括 VDDS)供电后为这些电源轨供电。 如果 VDDSHV 电源在 VDD_CORE 和 VDD_MPU 之后上电、是否有可能损坏 AM3358? 如果 VDDSHV 电源在 VDD_CORE 和 VDD_MPU 之前断电、是否有可能损坏 AM3358?