This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:电源定序问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593919/am3358-power-sequencing-questions

器件型号:AM3358

模块化 AM3358电路板的测试环境如果可以分别在每个 VDDSHV 上以1.8V 或3.3V 的电压供电、则可能需要在 TPS65217C 为 AM3358的所有其他电源(包括 VDDS)供电后为这些电源轨供电。  如果 VDDSHV 电源在 VDD_CORE 和 VDD_MPU 之后上电、是否有可能损坏 AM3358?  如果 VDDSHV 电源在 VDD_CORE 和 VDD_MPU 之前断电、是否有可能损坏 AM3358?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 数据表 Rev. J 的第6.1节中提供了 AM335x 电源定序要求。如果不遵循这些要求、则可能会损坏器件。