请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593727/run-time-error
大家好、
我在运行时遇到以下错误。
47.506710 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1] 47.506832 s: 系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 647872 B (632KB)
[主机 ] 45.752211 s: null_SRC:network_RX:服务器侦听(端口=6000)!!!
[主机 ] 45.752607 s: IPC_OUT_0 :正在创建!!!
[主机 ] 45.752638 s: IPC_OUT_0 :创建完成!!!
[主机 ] 45.945739 s: IPC_IN_0 :正在创建!!!
[主机 ] 45.946044 s: IPC_IN_0 :创建完成!!!
[主机 ] 45.946288 s: 算法:正在创建(algId = 5)!!!
[主机 ] 45.956444 s: 算法:创建完成(algId = 5)!!!
[主机 ] 45.956536 s: IPC_OUT_1 :正在创建!!!
[主机 ] 45.956566 s: IPC_OUT_1 :创建完成!!!
[主机 ] 47.507259 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机 ] 47.507289 s: 系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 100663296 B (98304 KB)、可用大小= 100233864B (97884 KB)
[DSP1] 47.507503 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[DSP1] 47.507533 s: 系统:堆= local_L2 @ 0x87a52214、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1] 47.507594 s: 系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516472 B (504KB)
[DSP2] 47.507838 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
[DSP2] 47.507899 s: 系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP2] 47.507930 s: 系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 518736 B (506KB)
[主机 ] 60.963612 s: null_SRC:network_RX:已连接到客户端(端口=6000)!!!
[主机 ] 60.978679秒:
[主机 ] 60.978679 s: ### XDC 断言-错误回调开始###
[主机 ] 60.978710 s:
[主机 ] 60.978740 s:E_spOutOfBounds:任务0x898a7488堆栈错误,SP = 0x89934a8c。
[主机 ] 60.978740:
[主机 ] 60.978740 s: ### XDC 断言-错误回调结束###