This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行时间错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593727/run-time-error

 
大家好、  
   我在运行时遇到以下错误。
 
 
47.506710 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1]  47.506832 s: 系统:堆= local_DDR       @ 0x00000000、总大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 647872 B (632KB)
[主机 ]  45.752211 s: null_SRC:network_RX:服务器侦听(端口=6000)!!!
[主机 ]  45.752607 s: IPC_OUT_0 :正在创建!!!
[主机 ]  45.752638 s: IPC_OUT_0 :创建完成!!!
[主机 ]  45.945739 s: IPC_IN_0 :正在创建!!!
[主机 ]  45.946044 s: IPC_IN_0 :创建完成!!!
[主机 ]  45.946288 s: 算法:正在创建(algId = 5)!!!
[主机 ]  45.956444 s: 算法:创建完成(algId = 5)!!!
[主机 ]  45.956536 s: IPC_OUT_1 :正在创建!!!
[主机 ]  45.956566 s: IPC_OUT_1 :创建完成!!!
[主机 ]  47.507259 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机 ]  47.507289 s: 系统:堆= LOCAL_DDR       @ 0x00000000、总大小= 100663296 B (98304 KB)、可用大小= 100233864B (97884 KB)
[DSP1]   47.507503 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[DSP1]   47.507533 s: 系统:堆= local_L2       @ 0x87a52214、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1]   47.507594 s: 系统:堆= local_DDR       @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516472 B (504KB)
[DSP2]   47.507838 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
[DSP2]   47.507899 s: 系统:堆= local_L2       @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP2]   47.507930 s: 系统:堆= local_DDR       @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 518736 B (506KB)
[主机 ]  60.963612 s: null_SRC:network_RX:已连接到客户端(端口=6000)!!!
[主机 ]  60.978679秒:
[主机 ]  60.978679 s: ### XDC 断言-错误回调开始###
[主机 ]  60.978710 s:
[主机 ]  60.978740 s:E_spOutOfBounds:任务0x898a7488堆栈错误,SP = 0x89934a8c。
[主机 ]  60.978740:
[主机 ]  60.978740 s: ### XDC 断言-错误回调结束###
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么器件? 您使用的是什么软件(和版本)?

    查看 Tools->ROV->Tasks->Detail。 我希望您拥有一个成熟的任务堆栈。 同时检查 Hwi->模块以了解系统堆栈状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TDA2XX 板中使用 VISION SDK 2.12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    堆栈是否正常?