This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:通过 TFTP 问题传输文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593612/66ak2h14-transfer-files-through-tftp-question

大家好、

我有一个问题、当我要使用 TFTP 时、我在 U-boot 提示符中使用它意味着无法完成电路板的引导、因为我输入了一个键来转到提示 U-boot、 因此、在这种情况下、LCD 不会显示板的 IP、因为引导板不完整、而且当我在主机中 ping 板的 IP 时、它无法识别其 IP、因此板如何与主机通信 通过 TFTP?

此致

Matin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matin、

    在 u-boot 中、必须设置主机和 EVM 的 IP 地址
    在 u-boot 中:-
    setenv ipaddr 192.168.0.50
    setenv serverip 192.168.0.100
    //tftpboot
    在主机计算机中:
    将您的 IP 地址设置为192.168.0.100

    设置 IP 后、您可以执行 ping 操作。

    请说明您使用的 SDK 是什么以及您在主机计算机中使用的是什么操作系统?

    BR、
    Swadhin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Swadhin:
    非常感谢您的响应、我使用了 PROCESSOR-SDK-LINUK-K2HK (链接 为 www.ti.com/.../processor-sdk-k2h) 、我的主机计算机的操作系统为 Linux (Ubuntu 16.04)。
    请告诉我更清楚吗? 您是说我不注意主机的 IP、而是通过'setenv ipaddr 192.168.0.50'命令将其设置为192.168.0.50? 并通过'setenv serverip 192.168.0.100'命令将 serverip 设置为192.168.0.100? 您的意思是:"将 IP 地址设置为192.168.0.100"?
    此致
    Matin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matin:

    在主机中将 IP 地址设置为192.168.0.100
    在 Uboot 中设置的 EVM 中:-
    setenv ipaddr 192.168.0.50
    setenv serverip 192.168.0.100
    要确认您是否设置了 IP,您必须键入:- printenv
    然后,您可以使用 ping。

    按照处理器 SDK 入门指南进行设置。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
    运行命令./setup.sh

    BR、
    Swadhin