请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我有一个问题、当我要使用 TFTP 时、我在 U-boot 提示符中使用它意味着无法完成电路板的引导、因为我输入了一个键来转到提示 U-boot、 因此、在这种情况下、LCD 不会显示板的 IP、因为引导板不完整、而且当我在主机中 ping 板的 IP 时、它无法识别其 IP、因此板如何与主机通信 通过 TFTP?
此致
Matin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个问题、当我要使用 TFTP 时、我在 U-boot 提示符中使用它意味着无法完成电路板的引导、因为我输入了一个键来转到提示 U-boot、 因此、在这种情况下、LCD 不会显示板的 IP、因为引导板不完整、而且当我在主机中 ping 板的 IP 时、它无法识别其 IP、因此板如何与主机通信 通过 TFTP?
此致
Matin