请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了一个有关 未使用引脚的问题。
-它们使用 PCIe2_PHY。
它们不使用 PCIe1 PHY。
问题:
如果不按如下方式使用 PCIe1 PHY 引脚、应如何处理该引脚?
-输出:PCIe_TXP0 (AH14)、PCIe_TXN0 (AG14)
-输入:PCIe_RXP0 (AH13)、PCIe_RXN0 (AG13)
(这些 PCIe 引脚是否可以打开?)
我们无法在数据表(SPRS953B)和 AM57xx 原理图检查清单中找到相关说明、如下所示。
http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=AM57xx_Schematic_Checklist
请告诉我们 PCIe1 PHY 引脚的未使用引脚的推荐处理方法。
此致、