This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe PHY 未使用的引脚连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603355/am5728-unused-pin-connections-for-pcie-phy

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 未使用引脚的问题。

 -它们使用 PCIe2_PHY。

 它们不使用 PCIe1 PHY。

 

问题:

 如果不按如下方式使用 PCIe1 PHY 引脚、应如何处理该引脚?

  -输出:PCIe_TXP0 (AH14)、PCIe_TXN0 (AG14)

  -输入:PCIe_RXP0 (AH13)、PCIe_RXN0 (AG13)

 (这些 PCIe 引脚是否可以打开?)

 

我们无法在数据表(SPRS953B)和 AM57xx 原理图检查清单中找到相关说明、如下所示。

http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=AM57xx_Schematic_Checklist

 

请告诉我们 PCIe1 PHY 引脚的未使用引脚的推荐处理方法。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果未使用这些引脚、则应保持未连接状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!

    此致、