您好、Team、e2e.ti.com/.../XDS510-debugger-with-TMS320C6746.docx
我的 PCB 上有 TMS320C6746、 并使用调试器 XDS510。
PCB 上的 JTAG 引脚配置如下:
在此配置中、连接到柔性连接器的 JTAG 信号:
通过长度为10cm 且具有23引脚的柔性电缆连接到具有下一个连接的调试连接器 PCB -它在 PCB 上直接连接到该连接器:
通过 micro-HDMI-HDMI 电缆连接到第三个 PCB (例如、长度为0.5m (但也可能小于20-30 cm)、它们称为适配器、并且在该 PCB 上可以直接连接到 JTAG 连接器。
我制造了它、在调试期间、一些主 PCB 出现了一些调试问题、因此无法使用。
我发现、如果 DSP 和 JTAG 连接器之间的布线长度超过5英寸、则需要添加缓冲器:
在下一个版本中、我想添加它来提高 JTAG 性能。
我对此有几个问题:
1.我是否也可以在适配器板和连接器板上添加缓冲器? 信号的影响不大?
2.我在柔性电缆上没有从一个 PCB 连接到另一个 PCB 的 DVDD。 我能否在每个电路板上生成和使用3.3V 电压并将其用于缓冲器上拉电阻器?
3.您能建议一些更好的解决方案来解决我的问题吗?
谢谢、
Shlomi