This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:具有 TMS320C6746的 XDS510调试器

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603250/tms320c6746-xds510-debugger-with-tms320c6746

器件型号:TMS320C6746

您好、Team、e2e.ti.com/.../XDS510-debugger-with-TMS320C6746.docx

 

我的 PCB 上有 TMS320C6746、 并使用调试器 XDS510。

 

PCB 上的 JTAG 引脚配置如下:

 

 

在此配置中、连接到柔性连接器的 JTAG 信号:

 

 

通过长度为10cm 且具有23引脚的柔性电缆连接到具有下一个连接的调试连接器 PCB -它在 PCB 上直接连接到该连接器:

 

通过 micro-HDMI-HDMI 电缆连接到第三个 PCB (例如、长度为0.5m (但也可能小于20-30 cm)、它们称为适配器、并且在该 PCB 上可以直接连接到 JTAG 连接器。

 

我制造了它、在调试期间、一些主 PCB 出现了一些调试问题、因此无法使用。

 

我发现、如果 DSP 和 JTAG 连接器之间的布线长度超过5英寸、则需要添加缓冲器:

 

 

在下一个版本中、我想添加它来提高 JTAG 性能。

 

我对此有几个问题:

 

1.我是否也可以在适配器板和连接器板上添加缓冲器? 信号的影响不大?

2.我在柔性电缆上没有从一个 PCB 连接到另一个 PCB 的 DVDD。 我能否在每个电路板上生成和使用3.3V 电压并将其用于缓冲器上拉电阻器?

3.您能建议一些更好的解决方案来解决我的问题吗?

 

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我已将此内容转发给调试器专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    我无法查看内联图像。 请检查并重新上传。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 e2e.ti.com/.../1805.XDS510-debugger-with-TMS320C6746.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    如果 XDS 接头和处理器之间的距离大于6英寸、建议缓冲 JTAG 信号。 在您的情况下、我假设距离太长。 因此、我建议每六英寸使用一次缓冲器。

    2.如果您不能从主板抽取3.3V 电压、则可以使用本地3.3V 电压来提供缓冲器。

    此致、
    SENTHIL