请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 您好!
我有一个关于 phy 连接的问题。
我的客户考虑将两个 phy 器件(DP83867)与 AM3354搭配使用。
现在、通过 CDCLVC1102PWR 器件向两个 DP83867提供相同的时钟。 DP83867通过 RGMII 接口连接到 AM3354。
但客户希望分离该时钟。 即、每个 DP83867 Phy 器件都有自己的 OSC。 这意味着每个 DP83867都是异步的。
这对 AM3354以太网控制器没有影响吗?
请告诉我。
此致、
Michi