This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:两个以太网 PHY 收发器

Guru**** 2553060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568241/am3354-two-ethernet-phy-transceivers

器件型号:AM3354

您好!

我有一个关于 phy 连接的问题。

我的客户考虑将两个 phy 器件(DP83867)与 AM3354搭配使用。

现在、通过 CDCLVC1102PWR 器件向两个 DP83867提供相同的时钟。 DP83867通过 RGMII 接口连接到 AM3354。

但客户希望分离该时钟。 即、每个 DP83867 Phy 器件都有自己的 OSC。 这意味着每个 DP83867都是异步的。

这对 AM3354以太网控制器没有影响吗?

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这应该没有问题。 无需 PHY 同步。