请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我使用的是 Windows 7 64位、Service Pack 1、CCS 版本5.5.0.00077和 Vision SDK 2.07。
我对同一程序执行了两种分析。
首先在 TDA2x 电路板上运行、并测量某些函数执行所花费的时间。
另一个在 CCSv5周期近似仿真器中运行、同时打开 CCS 分析器、因此它会输出函数花费的周期数。
了解电路板的 CPU 频率后、我能够将 CCS 性能评测结果随周期的变化进行转换。
但是、比较这两个结果、执行时间相差高达10ms、并且在仿真器结果中始终更大。
我想问,这种累积错误的原因可能是什么。
提前感谢您。