This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:SRIO 链路故障(K2K 到 FPGA)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602862/tci6638k2k-srio-link-failure-k2k-to-fpga

器件型号:TCI6638K2K

您好!
我们尝试在 DSP0 (TCI6638K2K)和 FPGA (ZC706 EVM 板)之间进行通信、配置为:
通道:4x、
传输速率:5Gbps
基准
时钟:125MHz
DSP 和 FPGA 的这些配置是相同的。
在这里、DSP 配置为主器件、并使用这些设置 SRIO 器件初始化、端口初始化和
正在进行端口同步。 未能找到另一端点(FPGA-ZC706)。
在另一侧(FPGA)、正在进行端口初始化。

问题是:"链路初始化未在两侧(DSP 和 FPGA)进行"。 感谢您支持在两个端点之间建立链接。


两个器件都能够独立地执行回送、并且能够实现器件间的通信。 即6638器件能够与6678通信、同样、Zynq FPGA 也能够与 Zynq 和 Kintex UltraScale 器件通信。

下面显示了 DSP 控制台打印件:
控制台打印:
===================

在器件上执行 SRIO DIO 维护类型8示例
Debug (Core 0):CPPI 和 QMSS 的系统初始化
调试(内核0):队列管理器和 CPPI 被初始化。
调试(内核0):主机区域0x8391e0
调试(内核0):SRIO 驱动程序已初始化
端口同步
使用1x 端口宽度
-当前开关 ID 255,跳数= 0
ISR 未在设定的时间- 100000个周期内发生。 示例失败!!!

SRIO directio DDR3传输即将开始:
在3.1312s 内写入 Xfer 1.0000 MB、速率= 0.0026Gbps

寄存器位状态:
===================
1. CSL_SRIO_GetPortError (hSrio、0、&temp);temp 值为0
2. CSL_SRIO_IsLinkResponse 接收器(hSrio,0);返回的值为0
3. CSL_SRIO_IsOutputFailed (hSrio、0);返回的值为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      谢谢你。 感谢您支持在两个端点之间建立链接。