This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:DRA744与放大器之间的偏差;DRA744

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593059/dra744-deviation-between-dra744-dra744

器件型号:DRA744
主题中讨论的其他器件: DRA746

你(们)好

由于材料短缺问题、我们计划将 DRA746替换为 DRA744。

DRA744和 DRA746之间的差异仅显示 DM 中的速度等级。

 除了速度等级之外、DRA744和 DRA746之间是否有任何差异?

对于此更改、硬件/软件开发是否需要考虑任何属性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我收到了数据手册团队的确认。

    除了速度等级之外、DRA744和 DRA746之间没有差异。

    此致、

    STAN