请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
我使用1 GB NAND 闪存启动基于 AM335X SOM 的电路板。
现在我有2GB NAND 闪存、我必须执行哪些操作。因为1GB 扇区大小(2K)和2GB 扇区大小(4K)不同。
我正在使用 Yocto 构建系统。
是否可以为1GB 和2GB SOM 执行常用的 Debian 软件包集,使两个 SOM 的软件包升级过程相同??
提前感谢。