This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:用于 NAND 的 Debian 软件包

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593063/linux-processor-sdk-am335x-debian-packages-for-nand

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我使用1 GB NAND 闪存启动基于 AM335X SOM 的电路板。

现在我有2GB NAND 闪存、我必须执行哪些操作。因为1GB 扇区大小(2K)和2GB 扇区大小(4K)不同。

我正在使用 Yocto 构建系统。

 是否可以为1GB 和2GB SOM 执行常用的 Debian 软件包集,使两个 SOM 的软件包升级过程相同??

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 Debian Linux。 请访问 www.beagleboard.org。