This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我很困惑如何为使用 CPU 28377的 SYSBIOS 工程创建或编辑平台。
首先、我尝试通过 Project -> RTSC Tools -> Platform -> New 在 CCS v6.2中创建新平台。 但是、列表中缺少"设备名称"TMS320C28377S。 我找到了解决此问题的论坛主题"Delfino TMS320F28377D 软件包不在 SYSBIOS 中"、但我没有得出结论、认为 SYSBIOS 在此平台上受支持、但不包含配置支持。
第二、我尝试在 CCS v6.2中通过 Project -> New 创建新的示例工程。 (项目模板和示例:SYS/BIOS ->TI 目标示例->典型)并从中获得一些灵感。 示例项目使用平台'ti.platforms.tms320x28:TMS320F28377S',然后我想通过项目-> RTSC 工具->平台->编辑自定义,但在将文件路径设置为'Platform package repository'后,下拉菜单'Package Name'仍为空。
创建定制平台的正确步骤是什么?
Lukas
您使用的是哪个版本的 TI-RTOS?
您能否澄清为何要创建定制平台? 您目前使用的是 TI 开发板、还是有定制硬件?
谢谢、
Scott
不使用整个 TI-RTOS、而是仅使用
SYS/BIOS:6.46.4.53
XDCtools:3.32.1.22
CCS:6.2.0.00050
我正在创建自定义平台、因为我有自定义硬件。
Lukas
好的、谢谢。
我安装了这些组件、并看到了您描述的内容。 我需要在上午与一位专家交谈,然后再与您联系…
此致、
Scott
尊敬的 Lukas:
事实证明,平台向导不能用于为 Delfino MCU 生成新平台。 这些设备使用“通用”平台(您见过的 ti.platforms.tms320x28),该平台与许多其它 C28/F28设备共享。 要‘自定义平台,平台向导需要“基本”设备定义,Delfino 不存在该定义。 这些器件确实由 SYS/BIOS“支持”,但不受平台向导的支持。
您能更清楚地说明为何要创建自定义平台吗? 通常不需要这样做。 例如,可以在不创建新平台的情况下更改内存映射(请参阅《BIOS 用户指南》中的第7章)。 您需要进行哪些自定义或更改?
谢谢、
Scott
尊敬的 Lukas:
编辑.cmd 文件中的存储器段是正确的操作。 平台向导无法覆盖通用平台的某些字段。
此致、
Scott