This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377S:28377s、SYSBIOS 和平台编辑

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMS320F28377D, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566061/rtos-tms320f28377s-28377s-sysbios-and-platform-editing

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSTMS320F28377D

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我很困惑如何为使用 CPU 28377的 SYSBIOS 工程创建或编辑平台。

首先、我尝试通过 Project -> RTSC Tools -> Platform -> New 在 CCS v6.2中创建新平台。 但是、列表中缺少"设备名称"TMS320C28377S。 我找到了解决此问题的论坛主题"Delfino TMS320F28377D 软件包不在 SYSBIOS 中"、但我没有得出结论、认为 SYSBIOS 在此平台上受支持、但不包含配置支持。

第二、我尝试在 CCS v6.2中通过 Project -> New 创建新的示例工程。 (项目模板和示例:SYS/BIOS ->TI 目标示例->典型)并从中获得一些灵感。 示例项目使用平台'ti.platforms.tms320x28:TMS320F28377S',然后我想通过项目-> RTSC 工具->平台->编辑自定义,但在将文件路径设置为'Platform package repository'后,下拉菜单'Package Name'仍为空。

创建定制平台的正确步骤是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    您使用的是哪个版本的 TI-RTOS?

    您能否澄清为何要创建定制平台?  您目前使用的是 TI 开发板、还是有定制硬件?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用整个 TI-RTOS、而是仅使用

    SYS/BIOS:6.46.4.53

    XDCtools:3.32.1.22

    CCS:6.2.0.00050

    我正在创建自定义平台、因为我有自定义硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    好的、谢谢。

    我安装了这些组件、并看到了您描述的内容。  我需要在上午与一位专家交谈,然后再与您联系…

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    事实证明,平台向导不能用于为 Delfino MCU 生成新平台。  这些设备使用“通用”平台(您见过的 ti.platforms.tms320x28),该平台与许多其它 C28/F28设备共享。  要‘自定义平台,平台向导需要“基本”设备定义,Delfino 不存在该定义。  这些器件确实由 SYS/BIOS“支持”,但不受平台向导的支持。

    您能更清楚地说明为何要创建自定义平台吗?  通常不需要这样做。  例如,可以在不创建新平台的情况下更改内存映射(请参阅《BIOS 用户指南》中的第7章)。  您需要进行哪些自定义或更改?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我使用了通用平台并编辑了.cmd 文件中的存储器部分、因为我发现编辑通用平台的选项非常令人困惑:

    例如、如何更改器件名称以查看正确的默认存储器映射?

    P.S. 我看到空的下拉菜单"Package Name"、因为我输入了错误的目录级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    编辑.cmd 文件中的存储器段是正确的操作。  平台向导无法覆盖通用平台的某些字段。

    此致、
    Scott