请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 我有一个 AM335X EVM 和 BeagleBone Black、可以从 SPI 闪存引导。 我最初从 SD 卡引导、然后使用该卡将 MLO 和我自己的应用文件传输到 SPI 闪存中。 电路板通电后、ROM 中的引导加载程序将加载 MLO、然后加载应用文件以使 LED 闪烁。
现在、我想从 USB 设备引导。 我想要的是:我插入一个具有 MLO 和我的应用文件的 USB 器件、给电路板上电、然后电路板可以引导存储在 USB 器件中的应用文件。
我做了一些研究,但发现的主题很少( e2e.ti.com/.../167540 )。 我们非常感谢您提供任何说明或链接。
谢谢你。