This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:如何从 USB 器件引导

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593012/am3358-how-to-boot-from-usb-device

器件型号:AM3358

我有一个 AM335X EVM 和 BeagleBone Black、可以从 SPI 闪存引导。 我最初从 SD 卡引导、然后使用该卡将 MLO 和我自己的应用文件传输到 SPI 闪存中。 电路板通电后、ROM 中的引导加载程序将加载 MLO、然后加载应用文件以使 LED 闪烁。

现在、我想从 USB 设备引导。 我想要的是:我插入一个具有 MLO 和我的应用文件的 USB 器件、给电路板上电、然后电路板可以引导存储在 USB 器件中的应用文件。

我做了一些研究,但发现的主题很少( e2e.ti.com/.../167540 )。 我们非常感谢您提供任何说明或链接。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 器件不支持此 USB 引导模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 AM3358数据表和 EVM 用户手册中、可以从 USB 启动。
    例如、这里是 USB 引导选项。 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_U-Boot_User's_Guide

    为什么"AM335x 器件不支持 USB 引导模式"?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM335x TRM 版本 O 的第26.1.8.6节。仅支持从 USB 主机而不是从 USB 设备进行 USB 引导。