请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你(们)好
我正在研究我正在处理的项目的 UI 选项;该板本身紧密地基于 BeagleBoneBlack。
添加的 UI 组件包括小 LCD 屏幕、几个按钮和一个慢跑轮。
可能会有大约十几个屏幕:
- 大多数显示文本和数值
- 具有一些更高级的屏幕和自定义小工具、用于显示传感器读数
所有2D -都非常平坦。
我的主要限制是代码空间(目前只有32MB 闪存 ROM 可用)、到目前为止、我的 rootfs 几乎已被剥离
我在 Sitara 系列中看到的大多数 UI 演示都是基于 Qt 的、非常疯狂!
- 我怀疑这可能是我考虑的问题、但我应该在写下之前深入挖掘一下
有人能解释我需要为 Qt5设置的最低资源、以便能够在连接到 am3352的 LCD 屏幕上运行吗?
它是否可以在 Linux 框架缓冲区上运行? 或者它是否需要 X11、Weyland 等
感谢您的任何建议
此致、
Richard