This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:在最小发行版上运行 Qt 5

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592743/linux-am3352-running-qt-5-on-a-minimal-distro

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好  

我正在研究我正在处理的项目的 UI 选项;该板本身紧密地基于 BeagleBoneBlack。

添加的 UI 组件包括小 LCD 屏幕、几个按钮和一个慢跑轮。

可能会有大约十几个屏幕:

  •  大多数显示文本和数值
  •  具有一些更高级的屏幕和自定义小工具、用于显示传感器读数

所有2D -都非常平坦。

我的主要限制是代码空间(目前只有32MB 闪存 ROM 可用)、到目前为止、我的 rootfs 几乎已被剥离  

我在 Sitara 系列中看到的大多数 UI 演示都是基于 Qt 的、非常疯狂!

  •  我怀疑这可能是我考虑的问题、但我应该在写下之前深入挖掘一下

有人能解释我需要为 Qt5设置的最低资源、以便能够在连接到 am3352的 LCD 屏幕上运行吗?  
它是否可以在 Linux 框架缓冲区上运行? 或者它是否需要 X11、Weyland 等

感谢您的任何建议

此致、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    最新的 SDK 使用 Wayland。 要获得有关图形的一些见解、请查看以下 Wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    不过、就我所记得的文件系统来自较旧的 SDK、但它在 Linux 帧缓冲区上运行。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan  

    这些链接看起来非常有用(并且是最新的)、今天我将尝试让我的头脑了解它们的内容。
    希望这能让我随后提出相关问题

    如果有人想与我分享有关在受限的嵌入式 Linux 系统上使用 Qt 作为专用接口的任何经验、我也非常感谢。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Richard