大家好、 我们有一个具有66AK2H12的定制板。 在典型的成功引导之后、CVDD 消耗大约 5安培。 我们遇到66AK2H12无法启动(进入 Uboot)且 CVDD 消耗约为 10安培。 电路板的快速通电可解决该问题。 遗憾的是、在这种情况下、我们无法访问电路板(位于客户现场)、也无法在我们的实验室中重现此行为。
注意:我们的板上有一个控制器、可对66AK2H12的电压(CVDD、CVDD1、1.8V、1.5V、0.85V)进行排序、 时钟、引导 GPIO、数据表中的复位逻辑、还监控和记录此信息。 我们使用 SPI 引导模式。 除了 CVDD 电流之外、成功引导和失败引导之间的定序日志中没有区别。 在这两种情况下、RESETSTAT 引脚运行正常-在 RESETFULL 变为高电平~0.16ms 后变为高电平。 CVDD 智能反射(VCNTL 引脚)正常工作--在 RESETSTAT 变为高电平(我们立即使用 PMBus 模块应用该电压)后的1.1ms 内请求1.001V 的电压。
什么可能导致 CVDD 消耗2倍的正常电流以及启动失败?
谢谢、
Scott