This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:66AK2H12不能#39;t BOOT、CVDD 消耗过多电流

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592607/66ak2h12-66ak2h12-doesn-t-boot-and-cvdd-draws-excessive-current

器件型号:66AK2H12

大家好、  我们有一个具有66AK2H12的定制板。   在典型的成功引导之后、CVDD 消耗大约 5安培。   我们遇到66AK2H12无法启动(进入 Uboot)且 CVDD 消耗约为 10安培。   电路板的快速通电可解决该问题。    遗憾的是、在这种情况下、我们无法访问电路板(位于客户现场)、也无法在我们的实验室中重现此行为。

注意:我们的板上有一个控制器、可对66AK2H12的电压(CVDD、CVDD1、1.8V、1.5V、0.85V)进行排序、 时钟、引导 GPIO、数据表中的复位逻辑、还监控和记录此信息。  我们使用 SPI 引导模式。   除了 CVDD 电流之外、成功引导和失败引导之间的定序日志中没有区别。   在这两种情况下、RESETSTAT 引脚运行正常-在 RESETFULL 变为高电平~0.16ms 后变为高电平。  CVDD 智能反射(VCNTL 引脚)正常工作--在 RESETSTAT 变为高电平(我们立即使用 PMBus 模块应用该电压)后的1.1ms 内请求1.001V 的电压。

什么可能导致 CVDD 消耗2倍的正常电流以及启动失败?

谢谢、

Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我已经咨询过硬件设计人员。 反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]我们遇到66AK2H12无法启动(进入 Uboot)的情况、CVDD 消耗大约 10安培。 电路板的快速通电可解决该问题。 [/报价]

    在我看来、这可能是 PMIC 编程的问题、但让我们等待设计团队的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    根据66AH2H12器件内各种处理内核的时钟配置和运行状态、如果温度升高、对于 CVDD 来说、10A 并不不合理。  我确信、当它进入高负载状态时、它会变得很热。

    您需要调试故障状态。  最好是使用 JTAG 仿真来确定处理器的状态。  在外部、您可以探测复位引脚和 SYSCLKOUT 引脚、以确保这些引脚已配置并按预期工作。  如果无法连接仿真器、则可以使用 LED 或调试控制台来确定成功完成的任务和失败的任务。

    您提到了从 SPI 引导。  您是否已验证 SPI 上的波形?  您可以比较好的和坏的情况、以查看此接口是否是问题所在。  SPI 时钟完整性问题通常是报告的问题 、通常只会导致一部分平台间歇性地出现行为错误。

    Tom