This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:支持 GMAC RGMII 1Gbps

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592610/am5728-gmac-rgmii-1gbps-support

器件型号:AM5728

尊敬的所有人:

我有关于 AM572x GMAC 开关的问题。 RGMII 模式是否支持1000Mbps。 如果它在 MAC 中执行必须修改的操作、我已经更新了 sl_MAC 寄存器中的 GIC 位、但通过 iperf 测量速度时、它会在100Mbps 的情况下提供完全相同的速度、即40Mbps。 如果 RGMII 支持1000Mbps,我们应该如何加以调节?

谢谢、

Hamza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SoC 支持1000Mbps。 TI 提供的软件(SDK、RTOS)将相应地配置器件。

    -您使用哪个板进行测试?

    -连接的两端是否支持千兆位连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们非常感谢您的快速响应。 我使用的是 AM572x GP EVM 板、并使用定制操作系统。 我还将局域网卡速度配置为1 Gbps 全双工、但遗憾的是、当检测速度为100 Mbps 时、我获得的带宽大约为39 Mbps。

    谢谢、
    Hamza。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamza、
    我们的软件/操作系统支持仅限于我们的处理器 SDK 版本( www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X)。 SDK TI-RTOS 产品可能是您定制操作系统工作的最佳参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。