请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 尊敬的所有人:
我有关于 AM572x GMAC 开关的问题。 RGMII 模式是否支持1000Mbps。 如果它在 MAC 中执行必须修改的操作、我已经更新了 sl_MAC 寄存器中的 GIC 位、但通过 iperf 测量速度时、它会在100Mbps 的情况下提供完全相同的速度、即40Mbps。 如果 RGMII 支持1000Mbps,我们应该如何加以调节?
谢谢、
Hamza。