请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我对 PDK C665x 的最后一个版本有疑问。
我正在尝试使用 Processor SDK 的最后一个版本(3.3.0)、并且 PDK 2_0_5存在问题:
"C:\ti\pdk_c665x_2_0_5\packages/ti\platform\evmc6657l\package.XDC 沿着包路径找到、但未找到架构文件。 确保已完全构建 ti.platform.evmc6657l 软件包"
我的配置为:
|
CCS 7. |
7.1.0.00016 |
|
Compilatore |
8.1.3 |
|
XDCTools |
3.32.0.06_core |
|
SYS/BIOS |
6.46.4.53. |
|
PDK C665X |
2.0.5 |
如果我使用以前的 PDK (而不是2.0.5)
|
MCSDK PDK TMS320C6657 |
1.1.2.6. |
我没有问题。
如何使用最新版本?
谢谢你
此致
Giuseppe