This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:PDK c665x 2_0_5问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592540/rtos-tms320c6657-pdk-c665x-2_0_5-problem

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我对 PDK C665x 的最后一个版本有疑问。
我正在尝试使用 Processor SDK 的最后一个版本(3.3.0)、并且 PDK 2_0_5存在问题:

"C:\ti\pdk_c665x_2_0_5\packages/ti\platform\evmc6657l\package.XDC 沿着包路径找到、但未找到架构文件。 确保已完全构建 ti.platform.evmc6657l 软件包"

我的配置为:

CCS 7.

7.1.0.00016

Compilatore

8.1.3

XDCTools

3.32.0.06_core

SYS/BIOS

6.46.4.53.

PDK C665X

2.0.5

如果我使用以前的 PDK (而不是2.0.5)

MCSDK PDK TMS320C6657

1.1.2.6.

我没有问题。

如何使用最新版本?

谢谢你

此致
Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请说明我如何 重现您在此处报告的问题。 此外、请像发行说明中那样使用 CCS 7.0 (而不是7.1)。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的版本正在查找错误位置的平台定义。 平台定义位于此处
    BIOS_6_46_04_53\packages/ti\platforms\evm6678\package.XDC

    您能否提供处理器 SDK RTOS 环境设置的日志、并在运行 pdkProjectCreate 之前确认在 CCS 中发现了 SDK 组件。

    要检查的另一件事是、转到编译属性并检查 RTSC/XDC 设置、并查看在 XDCPATH 中设置了$(BIOS_install_path)/程序包。 此外、正如 Eric 提到的、您需要按照发行说明对 CCS 版本进行降级。

    此致、
    Rahul