This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:有关中断的错误

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592495/ccs-tms320c5535-errors-about-interrupt

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想配置自己的项目中断、并按照  C55_CSL_3.06中示例的步骤进行操作。

首先包括<CSL_INTC.h>、并将 VECSTART 声明为"extern void VECSTART(void);"。

但是、当我构建项目时、会发生一些错误。

似乎 IRQ_PLUN 和 VECSTART 未定义。我很困惑为什么会丢失?

对于详情、我在 C55_CSL.IRQ_Pplug 中提供的示例项目中搜索了这两      个代码。IRQ_Pplug 在< CSL_INTC.h>中声明、但在< CSL_INTC.c.c.c.VECSTART 中未定义。

为什么可以成功构建示例、而我自己的项目无法成功构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    请参阅此帖子 e2e.ti.com/.../526716
    VECSTART 与链接器.cmd 文件一同使用。

    Lali