请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5535 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我想配置自己的项目中断、并按照 C55_CSL_3.06中示例的步骤进行操作。
首先包括<CSL_INTC.h>、并将 VECSTART 声明为"extern void VECSTART(void);"。
但是、当我构建项目时、会发生一些错误。
似乎 IRQ_PLUN 和 VECSTART 未定义。我很困惑为什么会丢失?
对于详情、我在 C55_CSL.IRQ_Pplug 中提供的示例项目中搜索了这两 个代码。IRQ_Pplug 在< CSL_INTC.h>中声明、但在< CSL_INTC.c.c.c.VECSTART 中未定义。
为什么可以成功构建示例、而我自己的项目无法成功构建?