This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:am5728一起使用两个以太网卡

Guru**** 2588495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592537/linux-am5728-use-the-two-ethernet-card-together

工具/软件:Linux

您好!

TI、

我使用 sdk03.01。我想同时使用两  个以太网卡(eth0/eth1)。但我似乎在一段时间内只能使用其中一个。

电路板启动时、我使用"ping www.baidu.com -i eth0"、没问题。如果使用"ping www.baidu.com -i eth1"、则 ping 会失败!

如果我将 eth0关闭、那么让 eth1再次获取 IP。此时 、我再次使用"ping www.baidu.com -i eth1"、这是可以的!

是否有任何方法可以使 eth0和 eth1协同工作?

BR、

Vefone