请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
您好!
TI、
我使用 sdk03.01。我想同时使用两 个以太网卡(eth0/eth1)。但我似乎在一段时间内只能使用其中一个。
电路板启动时、我使用"ping www.baidu.com -i eth0"、没问题。如果使用"ping www.baidu.com -i eth1"、则 ping 会失败!
如果我将 eth0关闭、那么让 eth1再次获取 IP。此时 、我再次使用"ping www.baidu.com -i eth1"、这是可以的!
是否有任何方法可以使 eth0和 eth1协同工作?
BR、
Vefone